LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

エイリアスの値、またはエイリアスが指すノードの値を設定します。
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

引数

aliasName
(string)
設定するエイリアスの
BrowseName
pointedNode
(IUANode)
エイリアスが指す必要がある
Node

次の例は、
Motor1
ノードを指す
MotorInstance
エイリアスを示しています。
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal