ファイルの署名と検証を構成する

ファイル署名を追加し、NetLogic を検証してファイルを電子的に署名し、署名されたファイルの整合性を確認します。
  1. メイン ツールバーで
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [ライブラリ]
    で、
    File sign and verify
    を検索します。
  3. [コンポーネント]
    [ファイルの署名および検証]
    [プロジェクトビュー]
    [NetLogic]
    にドラッグします。
  4. [閉じる]
    を選択します。
  5. [プロジェクトビュー]
    [FileSignVerify]
    を選択します。
  6. [プロパティ]
    [PublicKey]
    に、パブリックキーへのパスを入力します。
    たとえば、
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    と入力します
    ヒント: パブリックキーは後で生成します。
  7. [PrivateKey]
    に、プライベートキーへのパスを入力します。
    たとえば、
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    と入力します
    ヒント: プライベートキーは後で生成します。
[FileSignVerify]
NetLogic は、次のイベントメソッドを公開します。
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    。ファイルに署名するためのパブリックキーとプライベートキーのペアを生成します。
  • SignFile
    。パラメータとして渡されたファイルに署名します。
  • VerifyFileSignature
    。パラメータとして渡されたファイルと署名の整合性を確認します。
アプリケーションインターフェイスを設計し、公開されているメソッドにイベントを関連付けます。
ヒント:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
FileSignAndVerify.zip
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal