ベースコントロール

ベースコントロール オブジェクトを使用して、アプリケーションとのインタラクションを有効化するユーザーインターフェイス要素を実装します。
オブジェクト
説明
項目を説明するテキストを表示します。
ランタイムにテキストが挿入され、表示されます。
ボタンまたはキーを使用した数値の増減。
アイテムの編集可能な説明が表示されます。
ブール値をオン LED またはオフ LED の形式で表示します。
メソッドを実行するイベントを生成します。
ブール値を設定および表示します。
select および clear を使用してブール値を設定および表示します。
グループの中から、互いに排他的な選択肢を選択します。
設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。
設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。
日時のデータを特定の入力形式で表示します。
期間データを表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal