遅延ボタン

メソッドを実行するイベントを生成します。MouseLongPress イベントを含みます。

イベント

これらのボタン イベントを使用して、メソッドをトリガーします。
イベント
次の場合にランタイムに生成する
MouseLongPress イベント
オブジェクトは、
[遅延]
プロパティで指定された時にクリックまたはタッチされます。
MouseClick イベント
オブジェクトがクリックまたはタッチされてから解除されます。
MouseDown イベント
オブジェクトがクリックまたはタッチされます。
MouseUp イベント
オブジェクトのクリックまたはタッチが解除されます。

デフォルト遅延ボタン
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal