チェックボックス

select および clear を使用してブール値を設定および表示します。

操作

[選択済み] チェックボックス
関連付けられた変数の値が [真] です。
チェックボックスの選択解除
関連付けられた変数の値が [偽] です。

ユース ケース

FactoryTalk Optix アプリケーション
内の機能を有効化または無効化します。たとえば、データを視覚化するグラフを切り替えます。

チェックボックスの選択解除
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
[選択済み] チェックボックス
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal