アラームのシミュレーションを行うスイッチを構成する
Motor1 アラームのシミュレーションを行うスイッチを構成します。
- [プロジェクトビュー]で[Page2 (type)]をダブルクリックします。
- [Page2 (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で[チェック]と[Motor1Alarm]変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- エディターで、好みに応じて[スイッチ1]を配置します。
Page2 の下部でアラームのシミュレーションを行うスイッチ

ランタイムに、スイッチを切り替えてアラームをトリガーします。
ご質問やご意見