変数を作成する
コントローラから受信した生データを模倣した変数と、コントローラ データを温度ユニットとして表示するアナログ変数を作成します。
- コントローラから受信した生データを模倣する変数を作成します。
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、FromPLCと入力します。
- [プロパティ]で、[FromPLC (Int32)]プロパティの値を60に設定します。
- コントローラのデータを温度単位として表すアナログ変数を作成します。
- [プロジェクトビュー]で[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- [AnalogValue]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- ダイナミックリンクの横にある<なし>を選択し、[温度: 摂氏度]を選択します。
ご質問やご意見