ローカライズされた工学単位でラベルを作成する
ログインしているユーザーのロケールに合わせて調整された形式で温度を表示する単純なインターフェイスを作成します。
アプリケーション例 - 摂氏度 (it-IT)

アプリケーション例 - 華氏度 (en-US)

注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zip前提条件
アプリケーション デザイン例

[実行]
ご質問やご意見