ラベルを作成する

ログインしているユーザーのロケールに合わせて調整された形式で温度を表示するラベルを作成します。
  1. ラベルの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択します。
    2. ラベルにカーソルを合わせて
      Edit
      を選択し、
      TemperatureLabel
      を入力します。
  2. ラベル変数の作成:
    1. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択し、
      [アナログ変数]
      を選択します。
    2. [アナログ変数1]
      プロパティと実際の
      [アナログ変数1]
      変数との間に複雑なダイナミックリンクを作成するには、
      [EU モード]
      [ローカライズ]
      を使用します。
      DynamicLink
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [アナログ変数1]
      Configure
      [EU モード]
      [ローカライズ]
  3. 文字列フォーマッターを使用して、
    [テキスト]
    [アナログ変数1]
    の間に複雑なダイナミックリンクを作成します。
    文字列フォーマッター1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    [
    ProjectName
    ]
    [UI]
    [MainWindow (type)]
    [TemperatureLabel]
    [アナログ変数1]
    {1} DynamicLink
    [
    ProjectName
    ]
    [UI]
    [MainWindow (type)]
    [TemperatureLabel]
    [アナログ変数1]
    [EngineeringUnits]
    [DisplayName]
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal