コンテンツ

コンテンツ オブジェクトを使用して、メディアをアプリケーション インターフェイスに埋め込みます。
オブジェクト
説明
ランタイム時にオンラインのウェブページまたはローカルの HTML ファイルを表示します。
ランタイムにビデオを表示します。
ランタイムに PDF ファイルを表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal