セッションとフォールバックのロケールを構成する

セッション ロケールを設定して、テキスト、形式、またはデータの言語、および値の測定システムを決定します。ランタイムのセッション ロケールは、ユーザーロケールまたは
[セッション UI]
オブジェクトに基づきます。
ユーザーまたは
[セッション UI]
オブジェクトのロケールがない場合、プロジェクトは
[ロケール]
プロパティの最初のロケールを使用します。ユーザー定義のセッション ロケールがランタイムに構成されていない場合、またはセッション ロケールの翻訳が使用できない場合に備えて、フォールバック ロケールを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、プロジェクト ノードを選択します。
  2. [プロパティ]
    [ローカライズ]
    を展開し、
    [ロケール]
    に 1 つ以上のロケールをコンマで区切って入力します。たとえば、it-IT、Fr-FR、en-US などです。
    ヒント:
    FactoryTalk Optix Studio
    は、新しいロケールごとに
    [ローカライゼーション辞書]
    オブジェクトの
    [翻訳エディター]
    テーブルに列を追加します。
  3. [翻訳フォールバックロケール]
    に、追加のロケールをコンマで区切って入力します (it-IT、Fr-FR、en-US など)。
ヒント: ランタイムに、
FactoryTalk Optix
はプロジェクトに設定されている
[ロケール]
プロパティの最初のロケール、または現在のユーザーに設定されているロケールを使用します。ロケールのリストにサポートされていないロケールが含まれている場合、または翻訳に
[ローカライゼーション辞書]
がない場合、プロジェクトは最初のフォールバックロケールを使用します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal