高度な SVG 画像
このオブジェクトを使用して、SVG Tiny 1.2 画像を表示し、デザイン時またはランタイムに個別の画像パーツのプロパティを変更します。SVG 画像には、変更する個別の画像パーツの ID 属性とプロパティが含まれている必要があります。
アプリケーション例 - 無効なアラーム

アプリケーション例 - 有効なアラーム

ユース ケース
SVG 画像の一部または全体を静的または動的に変更します。たとえば、特定のハードウェア コンポーネントの表現をハイライトすることで、ハードウェア部品の不具合を通知します。
ご質問やご意見