検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
スパークライン
スパークラインを使用すると、1 本のペンのみで、時間の経過と共に値がどのように変化するかを単純なグラフで表示できます。データベースからのデータやサンプルデータをリアルタイムで表示します。
スパークラインの例
データコントロール
スパークラインを構成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal