サードパーティ製ライブラリを Visual Studio プロジェクトに追加する

サードパーティ .NET ライブラリを追加します。
前提条件
Visual Studio をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. サードパーティ製ライブラリを Visual Studio プロジェクトに追加するには
  2. ライブラリの .NET アセンブリを
    ProjectFiles/NetSolution
    プロジェクトフォルダーにコピーします。
  3. メイン ツールバーから
    [.NET ソリューションを開く]
    を選択します。
    デフォルトの外部コード エディターが開きます。
    ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとして
    Visual Studio®
    2022 または
    Visual Studio Code
    を使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
  4. 1 からアセンブリを選択して、リファレンスを更新します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal