アラームログ グリッド
2 つのタイプのグリッドでアラームのログに記録します。
- [アラームログ グリッド]。アラームイベントロガーなどのイベントロガーによってデータベースに記録されたアラーム イベントのログを表示します。アラームログ グリッドには、アラーム情報とアラーム ステータスが表に表示されます。表の各行は、アラーム ステータスの変更に対応しています。
- [フィルタ付きアラームログ グリッド]。ログ記録されたデータはアラームログ グリッドと同じ方法で表示されますが、アラームを一時的にフィルタリングすることができます。
アラームグリッドの例には、次の情報列が表示されます。

アラームグリッドのデフォルトの列には、次が含まれます。
列 | 説明 |
---|---|
タイムスタンプ | アラーム イベントが最後に更新された日時 |
名前 | アラーム イベントを生成したアラーム オブジェクトの名前 |
ソース変数 | モニターされた変数 |
メッセージ | アラーム イベントと関連するメッセージ |
アクティブ | ![]() ![]() |
承認済み | ![]() ![]() |
確定済み | ![]() ![]() |
重大度 | アラームの重大度レベル (1 から 1,000) |
ご質問やご意見