- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザー変更フォームを作成する
メインウィンドウに永続的なログインペインを追加します。
- ツールバーからを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]でChange User formを検索します。
- [コンポーネント]で[ユーザー変更フォーム]を[プロジェクトビュー]の[UI]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[ユーザー]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見