プロジェクト ソースの形式

FactoryTalk Optix
プロジェクトはテキスト ファイルに基づいています。
FactoryTalk Optix
の内部または外部でバージョン制御を行い、共同作業環境で
FactoryTalk Optix
プロジェクトを開発することができます。
ヒント:
FactoryTalk Optix
の外部でプロジェクトを編集する場合は、標準のソフトウェア開発ツールとバージョン管理ツールを使用できます。

プロジェクトの構造

FactoryTalk Optix
プロジェクトには、次のソース ファイルとフォルダーが含まれます:
  • ProjectName
    .optix
    ファイル。プロジェクトに関する一般情報と、プロジェクトが使用する
    FTOptix
    モジュールへのリファレンスが含まれています。
  • ProjectName
    .optix.design
    ファイル。プロジェクトに関する一般的な情報と、デザイン時にエレメントが必要とする
    FactoryTalk Optix
    モジュールへのリファレンスが含まれます。
  • Nodes/
    フォルダー。次のフォルダーとファイルが含まれます:
    • ProjectName
      .yaml
      ファイル。プロジェクトのルートノードについて説明します。このノードには、関連するプロパティとプロジェクトのメイン ノードへのリファレンスが含まれています。
    • 各メイン プロジェクト ノードのフォルダー (
      UI
      Model
      など)。各フォルダーには、関連する情報モデル (
      UI.yaml
      Model.yaml
      、など) を記述した
      .yaml
      ファイルが含まれています。
  • ProjectFiles/
    フォルダー。プロジェクトで使用されるファイル (画像、フォント、ドキュメントなど) と次のサブフォルダーが含まれます:
    • NetSolution/
      。すべてのカスタム C# NetLogic ファイルが含まれています。
    • PKI/
      。OPC UA 認証用のプライベート証明書、パブリック証明書、および拒否された証明書が含まれています。

プロジェクト情報モデル

YAML ファイルは、プロジェクトの情報モデルを表します。個別の YAML ファイルは、各プロジェクト ノードとモジュールを記述し、アプリケーション開発者がメンテナンス可能な YAML ファイルを編集することで、プロジェクトをきめ細かく変更できるようにします。
デザイン時に、プロジェクトに加えられた変更は YAML ファイルに反映されます。YAML ファイルに記述されている要素は、値が割り当てられている要素のみです。オブジェクトのプロパティに
FactoryTalk Optix
で値が割り当てられていない場合、対応する YAML ファイルには記述されません。
[UI]
メイン プロジェクト ノードの YAML 表現の例。
Name: UI Type: FolderType Children: - Name: NativePresentationEngine Type: NativePresentationEngine ReferenceType: HasOrderedComponent Children: - Name: StartWindow Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"c5b6a0a2e7242da2ad471b89a993b1b9","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":12,"Namespace":4} - Name: StyleSheet Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"87ddf487197f945cf28bbdd169681bc9","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":447,"Namespace":4} - Name: EnableVirtualKeyboard Type: BaseDataVariableType DataType: Boolean Value: false - Name: StartingUser Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"bcd4b69a3d76a1ec8313316b2bbcbba2","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":14,"Namespace":1} - Name: Sessions Type: BaseObjectType - Name: MainWindow Id: g=c5b6a0a2e7242da2ad471b89a993b1b9 Supertype: Window Children: - Name: Width Type: BaseDataVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 400.0 - Name: Height Type: BaseDataVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 400.0 - Name: Panel1 Type: Panel Children: - Name: Width Type: BaseVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 300.0 - Name: Height Type: BaseVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 300.0 - Name: Label1 Children: - Name: Text Type: BaseDataVariableType DataType: LocalizedText ModellingRule: Optional Value: {"LocaleId":"it-IT","Text":"Label1"} - Name: NetLogicDiRuntime1 Type: NetLogic
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal