MotorPanel インスタンスを作成する
MotorPanel タイプをインスタンス化し、必要なダイナミックリンクを作成します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を 2 回選択します。[MainWindow (type)]の下に[MotorPanel1]と[MotorPanel2]が表示されます。
- [MotorPanel1]を選択し、[プロパティ]で[MotorAlias]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [MotorPanel2]を選択し、[プロパティ]で[MotorAlias]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
[MotorAlias]
値に基づいて、[MotorExt]
値が自動的に設定されます。ご質問やご意見