TwinCAT ドライバ
TwinCAT ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。
サポートされているコントローラ
ドライバは、これらのコントローラ ファミリーをサポートします。
- TwinCAT® ランタイム
- Beckhoff® TwinCAT® システム
重要:
このドライバは TwinCAT® ランタイムと CX5130-0155 でテスト済みです。
コントローラ タグのインポート
次のモードでタグをインポートできます。
- オンライン モード
- オンライン モードを使用すると、デザイン時またはランタイムにコントローラからタグを直接インポートできます。
- オフライン モード
- オフライン モードを使用してTPYファイルからタグをインポートします。詳しくは、製品資料を参照してください。
この通信ドライバは、コントローラ プロジェクトで定義されたカスタム データタイプ のインポートをサポートしています。
データタイプ
ドライバは、これらのデータタイプをサポートしています:
コントローラ データタイプ | FactoryTalk Optix データタイプ | 長さ | メモ |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 ビット | |
BYTE | BYTE | 1 バイト | |
WORD | UINT16 | 2 バイト | |
DWORD | UINT32 | 4 バイト | |
LWORD | UINT64 | 8 バイト | |
SINT | SBYTE | 1 バイト | |
INT | INT16 | 2 バイト | |
DINT | INT32 | 4 バイト | |
USINT | BYTE | 1 バイト | |
UINT | UINT16 | 2 バイト | |
UDINT | UINT32 | 4 バイト | |
LINT | INT64 | 8 バイト | |
ULINT | UINT64 | 8 バイト | |
REAL | FLOAT | 4 バイト | |
LREAL | DOUBLE | 8 バイト | |
TIME | DURATION | 4 バイト | |
LTIME | DURATION | 8 バイト | |
DATE | DATE TIME | 2 バイト | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 バイト | Rockwell Automation では、日時データを設定表示できる [日時] オブジェクトの使用を推奨します。 |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4 バイト | |
STRING | STRING[Length] | ||
WSTRING | STRING[Length] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
TwinCAT
TwinCAT ドライバ
ご質問やご意見