画像を追加する

キャンバスに画像を追加して空の画像を挿入し、オブジェクトに表示する画像を指定します。オブジェクトに表示される画像は変更できます。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、画像を含むオブジェクトまたはフォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [図面]
    [画像]
    を選択します。
  2. キャンバスに表示される空の画像 をダブルクリックします。
    ヒント: 画像のサイズを変更して大きくすると、
    画像をダブルクリックして選択
    というメッセージが表示されます。
  3. [ファイルの選択]
    で、表示する画像を選択し、
    [選択]
    を選択します。
    ヒント:
    項目を検索するには、
    [ファイルの選択]
    で検索する項目名の入力を開始します。
    [ファイルの選択]
    にファイルが表示されない場合は
    [ファイルのインポート]
    を選択し、
    [ファイルのインポート]
    でインポートするファイルを選択し、
    [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal