ダイアログのコンテキスト オブジェクトを作成する

コンテキスト オブジェクトを使用すると、同じダイアログ タイプを異なるペインで異なる目的で再利用できます。
  1. コンテキストオブジェクトの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [UI]
      を右クリックし、
      [新規]
      [モデル]
      [オブジェクト]
      を選択します。
    2. オブジェクトにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      ConfirmationDialogContext
      と入力します。
  2. コンテキストオブジェクトをオブジェクトタイプに変換します。
    1. [タイプビュー]
      [ユーザーインターフェイス]
      をダブルクリックします。
    2. [プロジェクトビュー]
      から
      [ConfirmationDialogContext]
      [タイプビュー]
      ペインにドラッグします。
      [プロジェクトビュー]
      [ConfirmationDIalogContextType (type)]
      が表示されます。
    3. [プロジェクトビュー]
      [ConfirmationDialogContext]
      を右クリックし、
      [削除]
      を選択します。
  3. コンテキストオブジェクトタイプの構成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [ConfirmationDialogContextType (type)]
      を選択します。
    2. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択し、
      [変数]
      を選択します。
    3. 変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Message
      と入力します。
    4. [Int32]
      を選択し、
      [LocalizedText]
      を選択します。
      ヒント: 必要なオプションが表示されない場合は、
      [すべて表示]
      チェックボックスを選択します。
    5. [Message]
      変数値を削除します。
    6. [プロジェクトビュー]
      [ConfirmationDialogContextType (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [メソッド呼び出し]
      を選択します。
    7. メソッド呼び出しにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して
      OnConfirm
      を入力します。
    8. [プロジェクトビュー]
      [ConfirmationDialogContextType (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [メソッド呼び出し]
      を選択します。
    9. メソッド呼び出しにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して
      OnCancel
      を入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal