変数

変数は、オブジェクトの図形または特性を表し、その特性の値を指定するエレメントです。

変数の概要

各変数:
  • DataType 属性を含む
  • 他の変数を含むように構造化できる
  • 記述属性を含む
  • オブジェクトを含めることはできない
ヒント: 定義済みのオブジェクトからプロパティを削除することはできません。たとえば、
[テキスト]
プロパティを
[ラベル]
オブジェクトから削除することはできません。

変数の例

たとえば、変数は以下を表すことができます。
物理オブジェクトの速度
数値 (Int32) を持つ
[Speed]
変数は、Motor オブジェクトの速度を定義します。
グラフィックオブジェクトのスタイル特性
[テキストの色]
変数はラベルオブジェクトの色を定義します
さまざまなオブジェクトのプロパティ
[埋め込みデータベース1]
オブジェクトへのダイナミックリンクは、ストア変数の値を定義します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal