リニアゲージを作成する

現在の温度を表示および制御できるゲージを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [リニアゲージ]
    を選択します。
  2. ゲージを構成:
    1. [プロパティ]
      で、
      [値]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [Temperature]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    2. [警戒ゾーン]
      の横にある
      Add
      を選択します。
    3. [警戒ゾーン1]
      で、
      [開始点]
      [
      ProjectName
      ]
      [アラーム]
      [専用レベルアラーム1]
      [上限]
      の間にダイナミックリンクを作成します
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    4. [警戒ゾーン1]
      で、
      [終了点]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [リニアゲージ1]
      [最大値]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    5. [警戒ゾーン1]
      で、
      [色]
      #fe1414
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal