プロジェクトのバックアップ

FactoryTalk Optix Studio
はプロジェクトのバックアップを自動的に作成します。
プロジェクトは、次の場合に自動的にバックアップされます:
  • プロジェクトを保存する場合
  • プロジェクトを
    FactoryTalk Optix Studio
    のより新しいバージョンに更新した場合
  • プロジェクトをバックアップから復元する場合。「プロジェクトを復元する」を参照してください。
バックアップ フォルダーのデフォルトの場所は次のとおりです:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
各プロジェクトフォルダーは、次のタイプのバックアップを含む他のサブフォルダーで構成されます:
  • [自動]
    。プロジェクトの保存時に実行される 3 つのバックアップ。
  • [回復]
    。破損したプロジェクトが開かれ、修復が試行されたときに実行される 1 つのバックアップです。「プロジェクトを復元する」を参照してください。
  • [アップグレード]
    。プロジェクトを
    FactoryTalk Optix Studio
    の最新バージョンにアップデートする際に実行される 2 つのバックアップです。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal