ローカル リポジトリに変更をコミットする
プロジェクトへの変更を保存して、ローカル コンピューターのみに変更を保存します。保存された変更はリポジトリにバックアップされません。変更をコミットして、変更がローカル コンピューターのプロジェクトフォルダーにあるローカル リポジトリにバックアップされるようにします。
- を選択します。[保存してコミット]
- バージョン制御が構成されておらず、「コミットする前に、FactoryTalk Studio オプションでユーザー名とメールを構成する必要があります」というメッセージが表示される場合:
- FactoryTalk Optix Studioのタイトル バーで、を選択します。[FactoryTalk Optix Studio オプション]
- [バージョン制御]を選択します。
- [バージョン制御のユーザー構成]の[ユーザー名]にユーザー名を入力します。ヒント:[ユーザー名]は、プロジェクトの[履歴の表示]を開いたときに [コミット] の横に表示される名前です。履歴の表示では、ユーザー名の頭文字でコミットを識別することができます。
- [ユーザーメール]に、メールアドレスを入力します。
- [保存]を選択します。
- [保存してコミット]の[コミットメッセージ]に、コミットする変更の説明を入力します。
- [OK]を選択します。
コミット
ローカル リポジトリ
ご質問やご意見