ローカル プロジェクトを作成する
バージョン制御を使用してローカル プロジェクトを作成し、ローカル プロジェクトとローカル リポジトリをコンピューター上に作成します。ローカル リポジトリにより、プロジェクトへの変更をコミットでき、プロジェクトの以前のバージョンを表示および復元するためのバージョン制御が提供されます。
- 開いているFactoryTalk Optixプロジェクトがある場合は、を選択して、[プロジェクト][プロジェクトを閉じる]を選択します。
- [閉じる]を選択するか、保存する変更がある場合は、[保存して閉じる]を選択します。
- [スタート] ページで、[新規]を選択します。
- プロジェクトのタイプを選択します。
- [名前]に、プロジェクトの名前を入力します。ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。プロジェクト名とリポジトリ名に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、アンダースコアのみです。
- [場所]に、プロジェクトへのパスを入力します。
- [バージョン制御の使用]を選択します。ヒント: ローカル プロジェクトでバージョン制御が有効になっていて、プロジェクトをリモート リポジトリにバックアップする場合は、ローカルの変更をプッシュして、ローカル プロジェクトをリモート リポジトリと関連付けます。
- [作成]を選択します。
バージョン制御が新規プロジェクトに追加されます。
ローカルプロジェクト
ご質問やご意見