ローカライゼーション辞書を編集する

ポーランド語 (pl-PL) ロケールを追加し、文字列をローカライズします。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [翻訳]
    フォルダーを展開します。
  2. [ローカライゼーション辞書1]
    をダブルクリックします。
  3. pl-PL ロケールを追加します。「ローカライゼーション辞書にロケール言語を追加する」を参照してください。
  4. 文字列をローカライズします。「文字列を翻訳する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal