REST API クライアントを構成する

ライブラリから REST API クライアント NetLogic を追加して、HTTP メソッドを公開します。
  1. ツールバーから
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [ライブラリ]
    で、
    REST API Client
    を検索します。
  3. [コンポーネント]
    で、
    [REST API クライアント]
    [プロジェクトビュー]
    [NetLogic]
    にドラッグします。
    [プロジェクトビュー]
    では、
    [RESTApiClient]
    [NetLogic]
    フォルダーに表示されます。
  4. [ライブラリ]
    を閉じます。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、次を編集します。
    • [タイムアウト]
      。応答が受信されない場合に要求が取り消されるまでの時間。デフォルトは 10 秒です。
    • [UserAgent]
      。要求の発信元のアプリケーションを表す文字列。デフォルトは FTOptix です。
アプリケーションロジックで公開されている GET、POST、および PUT メソッドを使用します。「HTTP メソッド」を参照してください。
ヒント: たとえば、ボタン オブジェクトの MouseClick イベントを使用してメソッドをトリガーできます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal