PDF を生成するためのイベントを構成する
イベントの
[PDF の生成]
メソッドを構成して、レポートの出力ファイルとロケールを指定します。前提条件
- PDF を生成するためのイベントを構成する
- レポート生成をトリガーするボタンを追加します。詳細については、「ボタン」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]で、ボタンを選択します。
- [イベント]の[MouseClick イベント]の横にあるを選択します。
- レポートオブジェクトに移動して展開し、[PDF の生成]を選択してから、[選択]を選択します。
- [プロパティ]の下の[入力引数]の[OutputPath]に、レポートのターゲットの場所を入力します。たとえば、%APPLICATIONDIR%/Report.pdfと入力すると、Report.pdfファイルがプロジェクトのApplicationFilesディレクトリに生成されます。
- (オプション)[プロパティ]の[LocaleId]で、レポートのロケールを選択します。ヒント: ロケールは、テキストの翻訳、測定単位、およびレポートの形式を決定します。[LocaleId]に値を入力しない場合、レポートにはプロジェクトのロケールが想定されます。
PDF
pdf
ご質問やご意見