レポートを作成する
[プロジェクトビュー]
でレポート オブジェクトを追加して、レポートを作成します。- [プロジェクトビュー]で、[レポート]を右クリックし、 を選択します。[レポートが#][プロジェクトビュー]に表示されます。
- レポートの名前を変更するには、[プロジェクトビュー]でレポートにカーソルを合わせ、を選択し、新しい名前を入力します。
- レポート内のすべてのページの形式を変更するには、[プロパティ]で値を編集します。
- [プロジェクトビュー]で、レポートを展開します。
- [プロジェクトビュー]のレポートで、[ヘッダー]を選択し、[プロパティ]の値を編集してヘッダーの外観を変更します。
- レポートにパネルセクションを追加します。
- [プロジェクトビュー]で[セクション]を右クリックし、 を選択します。
- [パネルセクションを選択し、#][プロパティ]の値を編集して、パネルセクションの外観を変更します。
- [プロパティ]で子オブジェクトの値を編集します。
- データグリッドセクションをレポートに追加する方法:
- [プロジェクトビュー]で[セクション]を右クリックし、 を選択します。
- [データグリッドセクションを選択し、#][プロパティ]で表示するデータを選択し、既定の外観を変更します。
- 列を追加するには、[列]の横にあるを選択し、[テキスト列]または[画像列]のいずれかを選択します。
- 列を構成するには、[プロパティ]の列でタイトルを設定し、既定の外観を変更します。
- 列を削除するには、列の横にあるを選択します。[削除]
ヒント: レポートが期待どおりに生成されるようにするには、各データグリッドセクションに表示するデータがあることを確認します。 - 改ページを追加するには、[プロジェクトビュー]で[セクション]を右クリックし、 を選択します。
- フッターの外観を変更するには、[フッター]を選択し、[プロパティ]の値を編集します。ヒント: ヘッダー、パネルセクション、データグリッドセクション、またはフッターのユーザーインターフェイスを設計するには、[プロジェクトビュー]でレポートを展開し、オブジェクトをダブルクリックして、オブジェクトのエディタでオブジェクトを編集します。
レポート
ご質問やご意見