検索によりノードを返す

C# API を使用して、プロジェクトの OPC UA ノードに対応する C# オブジェクトを返します。
返されるノードを検索するノードを正確に指定する必要はありません。API を有効化すると、既知のノードのすべての子ノードを任意のレベルで検索できます。
API は
IUANode
クラスによって提供されます。クラス インスタンスは、返すノードを検索するための開始点です。
重要: 同じ名前のノードが複数ある場合、不要なノードが返されることがあります。
重要: 検索によってノードを返すと、特にプロジェクトに多数のノードが含まれている場合は、プロジェクトのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal