リモート リポジトリからプロジェクトを作成する
リモートの場所からリモート プロジェクトを作成して他のユーザーとコラボレーションしたり、プロジェクトのバージョンをリモート リポジトリにバックアップしたりできます。
リモートの場所からプロジェクトを作成すると、ローカル プロジェクトとローカル リポジトリが作成されます。また、関連するリモート リポジトリ URL も構成します。変更をローカルでコミットし、変更をプッシュおよびプルして、最新の変更を自分と他のユーザーが利用できるようにします。
前提条件
- リモート リポジトリからプロジェクトを作成するには
- 開いているプロジェクトがある場合は、を選択して、[プロジェクト][プロジェクトを閉じる]を選択します。
- [閉じる]を選択するか、保存する変更がある場合は、[保存して閉じる]を選択します。
- [スタート] ページで、[新規]を選択し、[リモート]を選択します。
- 完了:
- リモート URL。リモート リポジトリの URL を入力します。これは、プロジェクトをリモートで保存する場所です。URL がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- [場所]。リモート リポジトリにプッシュする前に変更を保存してコミットするローカル コンピューター上のフォルダーを入力します。デフォルトの場所はです。別の場所を参照する場合にC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixを選択します。[ファイルの参照]ヒント:FactoryTalk Optix Studioにサインインしている場合、[リモート URL]または[場所]を知っている必要はありません。[新規プロジェクトの作成]は、開くことができるすべてのリモート プロジェクトを自動的に表示します。
- [開く]を選択します。ステータスバーに「リモートからプロジェクトを開く」と表示され、新規プロジェクトがリモート リポジトリと同じ名前で開きます。
ご質問やご意見