ロールを名前変更する
ロールの名前を変更して、ユーザーが割り当てられているロールの名前を変更します。たとえば、スーパーバイザー ロールの名前をマネージャー ロールに変更します。一度に 1 つのロールの名前を変更できます。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からロールの名前を変更します。- いずれか:
- を選択し、[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[セキュリティ]と[ロール]を展開します。
- [ロール]で、名前を変更するロールを右クリックします。
- [名前の変更]を選択し、ロールの新しい名前を入力します。[プロジェクトビュー]からロールの名前を変更するには、ロールを右クリックして[名前の変更]を選択し、新しい名前を入力します。
ロールの名前は、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
で変更されます。ご質問やご意見