ランタイムのレシピをインポートまたはエクスポートする
RecipeImportExport NetLogic を使用して、ランタイムに
CSV
ファイルからレシピをインポートしたり、CSV
ファイルにレシピをエクスポートします。前提条件
- ランタイムにレシピをインポートまたはエクスポートするには
- ツールバーからを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]内:
- [Scripts]を選択します。
- 右側のペインから[レシピのインポート/エクスポート]を[プロジェクトビュー]のフォルダーにドラッグします。[レシピのインポート/エクスポート]を[モデル]フォルダーにドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で[RecipeImportExport]オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]内:
- [レシピスキーマ]プロパティで、参照オブジェクトのレシピスキーマを選択します。
- [CSVFile]で、インポートまたはエクスポートするCSVファイルのフルパスを入力します。C:\temp\export_recipes.csv注: インポートするCSVファイルのフィールドは、データベースの列と同じである必要があります。
- [CSVSeparator]プロパティで、CSV 区切り文字を設定します。
- CSVファイル内のフィールドを引用符で区切るには、[WrapFields]プロパティを[真]に設定します。
- インポートまたはエクスポートをトリガーするボタンの構成:
- コンテナにボタンオブジェクトを追加し、その MouseClick イベントを NetLogic Import メソッドと関連付けます。
- コンテナにボタンオブジェクトを追加し、その MouseClick イベントを NetLogic Export メソッドと関連付けます。
詳細については、「ボタン」および「既存のイベントにメソッドを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見