データベーステーブルデータを表示する
データベーステーブルを
[データグリッド]
オブジェクトにドラッグすることにより、データベーステーブルに保管されているデータを表示できます。- データベーステーブルデータを表示するには
- [プロジェクトビュー]でノードを右クリックし を選択します。たとえば、[MainWindow (type)]を右クリックします。
- [データグリッド]オブジェクトをダブルクリックして、エディターで開きます。
- [プロジェクトビュー]で、[データベース]オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]から、データベーステーブルをエディターの[データグリッド]オブジェクトにドラッグします。[データグリッド]オブジェクトには、データベーステーブルに格納されているデータが表示されます。
- (オプション) ランタイムにリアルタイムで更新されたデータを表示するには、[データグリッド]オブジェクトの[更新]メソッドを呼び出します。ヒント:[更新]メソッドを[ボタン]オブジェクトの[MouseClick イベント]と関連付けることができます。
ご質問やご意見