複雑なダイナミックリンクエディター
複雑なダイナミックリンクエディターにより、ソース ノード値に高度なロジックを追加できます。複雑なダイナミックリンクエディターは、ダイナミックリンク ブラウザの
[詳細]
タブに表示されます。ダイナミックリンク ブラウザの詳細については、「ダイナミックリンク ブラウザ」を参照してください。
[エディターで開く]
を選択して、中央ペインで複雑なダイナミックリンクエディターを開くこともできます。中央ペインで複雑なダイナミックリンクエディターを開くと、長いロジックを含む複雑なダイナミックリンクを編集する場合に便利です。
ヒント:
複数のダイナミックリンク ブラウザが開いている場合、ダイナミックリンク ブラウザで開くことができる
[詳細]
タブは 1 つだけです。ダイナミックリンク ポップアップを開いたときに複雑なダイナミックリンクエディターが開いている場合は、[詳細]
タブに再びフォーカスが移ります。
項目 | 名前 | 説明 |
---|---|---|
![]() | 詳細 | この [詳細] タブを表示して、複雑なダイナミックリンクを作成します。 |
![]() | パス | 複雑なダイナミックリンクによって設定された変数へのパス。 |
![]() | ブロック図 | ダイナミックリンクとコンバータによって実行される変換のフローを表示します。 |
![]() | ダイナミックリンクの方向 | ダイアグラムのブロック間の方向を設定します。アイコンを選択すると、方向が変わります。
|
![]() | ![]() [挿入] | 出力を操作するコンバータ ブロックを挿入して、ダイナミックリンク チェーンを中断します。 [挿入] を使用して、別のブロックの出力に処理を追加できます。たとえば、式エバリュエーターの結果に定数値を乗算できます。 |
![]() | ![]() [ダイナミックリンクの追加] ![]() [ダイナミックリンクの変更] | ソースと親の間のバインドを指定または編集します。 |
![]() | 閉じる | ダイナミックリンク ブラウザを閉じます。 |
![]() | リンクの削除 | プロパティからダイナミックリンクを削除します。 |
![]() | エディタで開く | 複雑なダイナミックリンクのブロック図をエディターで開きます。 |
![]() | 構成 | 複雑なダイナミックリンクエディターのタブの を使用して、ソース変数を親変数の特定のインデックスにリンクします。[キー値コンバータ] または [条件付きコンバータ] を作成します。
|
![]() | [削除] | 複雑なダイナミックリンクエディターのタブから、コンバータまたはダイナミックリンクとその子を削除します。 |
複雑なダイナミックリンクエディター
ご質問やご意見