RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
オーバーロードに応じて、呼び出された
RemoteVariableSynchronizer
オブジェクトから変数または変数のリストを削除します。void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);
引数
- variables(IUAVariable)
- メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加するIUAVariableC# オブジェクト。
- variables(RemoteVariable)
- メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加される 1 次元配列または多次元配列のセルを識別するRemoteVariableC# オブジェクト。
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加されるIUAVariableリスト。
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加されるRemoteVariableリスト。
例
次の例では、変数
speed
が variableSynchronizer
オブジェクトから削除されます。variableSynchronizer.Remove(speed);
次の例では、
10
インデックス変数が arrayVariable
配列内の variableSynchronizer
オブジェクトから削除されます。variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
次の例では、
10.5
インデックス変数が scalarVariable
多次元配列内のvariableSynchronizer
オブジェクトから削除されます。variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
ご質問やご意見