イベントロガーをを作成する
現在の温度をモニターするロガーを作成します。
- [プロジェクトビュー]で[ロガー]を右クリックし、 を選択します。
- イベントの構成:
- [プロパティ]の[イベント構成]の横にあるを選択します。
- [サブツリーのリッスン]を[偽]に設定します。
- [イベントタイプ]を[AlarmConditionType]に設定します。
- [プロパティ]で[イベントロガー1]をダブルクリックします
- エディターで、次の変数を選択します。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 。
- エディターで、[適用]を選択します。
- [データベース]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見