認証モードを構成する
デフォルトの認証モードを変更して、ローカル ユーザーとドメイン ユーザーがランタイムにログオンできるようにします。
前提条件
Active Directory ユーザーの認証を許可するには、次のいずれかを行います。
- Active Directory ドメイン名とサーバー アドレスを取得します。
- Windowsクライアントが Active Directory ドメインに参加していることを確認します。
LDAP ユーザーに認証を許可するには、次を取得します。
- LDAP サーバー アドレス
- Active Directory サーバーまたはドメイン内のコンピュータからエクスポートされた Base64 CA 証明書ファイル
ヒント:
FactoryTalk Optix Studio
は LDAP over SSL (LDAPS) をサポートしていません。- 認証モードを構成するには
- [プロジェクトビュー]で、ルートノードを選択します。
- [プロパティ]で[認証]を展開し、[認証モード]で認証タイプを選択します。
- [モデルのみ]。FactoryTalk Optix Studioで作成されたユーザー。
- [ローカルのみ]。ローカル マシン ユーザー。
- [ドメインのみ]。Active Directory および LDAP ユーザー。
- [ドメインとローカル]。Active Directory、LDAP、およびローカル マシン ユーザー。
- [ドメイン、ローカルおよびモデル]。Active Directory および LDAP ユーザー、ローカル マシン ユーザー、FactoryTalk Optix Studioで作成されたユーザー。
- [OAuth 2.0]。OAuth 2.0 プロトコルで承認されたユーザー。
- 選択した認証モードのプロパティを構成します。詳細については、「認証プロパティ」を参照してください。
認証する
認証
ご質問やご意見