オブジェクトを移動する

エディターでオブジェクトを移動して、ランタイムに表示されるとおりにオブジェクトを配置します。コンテナ内のすべてのオブジェクトは、コンテナとともに移動します。
  • オブジェクトを移動するには
  • エディターで、オブジェクトを選択してドラッグします。
  • [プロジェクトビュー]
    でオブジェクトを選択し、
    [プロパティ]
    で以下を変更します。
    • [水平方向の配置]
      。オブジェクトと X 軸の間のスペースの値を入力します。
    • 垂直方向の配置。
      オブジェクトと Y 軸の間のスペースの値を入力します。
    ヒント:
    [プロジェクトビュー]
    でのオブジェクトの位置によって、同じコンテナ内の他のオブジェクトと比較した Z 軸上のオブジェクトの順序が決まります。ツリーの下位にあるオブジェクトは、Z 軸上の順序で上位に表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal