プロジェクトを複製する
プロジェクトを複製して、既存のプロジェクトを新規プロジェクトのテンプレートとして使用します。
- コピーするプロジェクトを開き、メインメニューから[名前を付けて保存]を選択します。
- [プロジェクトに名前を付けて保存]で、以下を記入します。
- [名前]。新規プロジェクトの名前。
- [場所]。プロジェクトファイルの格納場所。複製されたプロジェクトは、デフォルトで元のプロジェクトと同じ場所に格納されます。フォルダー アイコンを選択して、新しい場所を参照します。
- (オプション)[バージョン制御の使用]。プロジェクトを Git リポジトリに保存する場合に選択します。ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。プロジェクト名とリポジトリ名に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、アンダースコアのみです。
- [OK]を選択します。
複製
テンプレート
ご質問やご意見