RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)

オーバーロードに応じて、呼び出された
RemoteVariableSynchronizer
オブジェクトに変数または変数のリストを追加します。
void public void Add(IUAVariable
variables
); void public void Add(RemoteVariable
variables
); void public void Add(IEnumerable<IUAVariable>
variables
); void public void Add(IEnumerable<RemoteVariable>
variables
);

引数

variables
(IUAVariable)
メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加する
IUAVariable
C# オブジェクト。
variables
(RemoteVariable)
メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加される 1 次元配列または多次元配列のセルを識別する
RemoteVariable
C# オブジェクト。
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加される
IUAVariable
リスト。
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
メソッドが呼び出されるオブジェクトに追加される
RemoteVariable
リスト。

次の例では、変数
speed
variableSynchronizer
オブジェクトに追加されます。
var speed = LogicObject.Owner.GetVariable("Speed"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(speed);
次の例では、インデックス変数
10
arrayVariable
配列内の
variableSynchronizer
オブジェクトに追加されます。
var arrayVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ArrayVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
次の例では、インデックス変数
10.5
scalarVariable
多次元配列内の
variableSynchronizer
オブジェクトに追加されます。
var scalarVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ScalarVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal