ターゲットデバイスを選択うる

構成済みのターゲットデバイスを選択して、ネットワーク経由でターゲットデバイスに
FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイします。
  1. メインツールバーの
    [実行]
    の横で、ターゲットのドロップダウンメニューを選択します。
  2. (オプション)
    [ターゲットデバイスの設定]
    で、アクティブなリモート ターゲットデバイスのみを表示するには、
    [アクティブなリモート デバイス]
    を切り替えます。
    ヒント:
    [更新]
    を選択して、リモート ターゲットデバイスを更新します。
  3. ターゲットデバイスを選択します。
  4. [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal