FTP 経由の定期的なファイル転送を構成する

FTPClientLogic
PeriodicActionLogix
を組み合わせて、定期的かつ非インタラクティブに、ファイルやフォルダーのアップロードおよびダウンロードを自動化します。この FTP サーバー構成を使用して、デバイス間のファイルおよびフォルダーの転送を自動化できます。
  1. フォルダー
    C:/FtpServer
    を作成し、そのフォルダー内にファイル
    myDocument.txt
    を作成します。
  2. FTP サーバーの開始フォルダーとして
    C:/FtpServer
    を設定します。
  3. FTP サーバーを開始します。
  4. [テンプレートライブラリ]
    に存在する FTP サーバーを使用するには、「FTP サーバーの構成」を参照し、
    FTPClientLogic
    スクリプトで FTP サーバーへの接続パラメータを構成します。
    転送するファイルとフォルダーは、
    FileTransferDownload
    FileTransferUpload
    を使用して構成済みです。
    プロジェクト内のページには、次のものが含まれます:
    • [FTP クライアント 構成]
      。FTP クライアントの構成パラメータを変更できます。
      OverwriteExistingItems
      スイッチは、既存のファイルを上書きする必要があるかどうかを定義します。
    • [ファイルの転送]
      ConnectFTPClient
      DisconnectFTPClient
      メソッドを使用して FTP クライアントに接続および切断するメソッドと、
      DownloadItem
      UploadItem
      メソッドを使用してダウンロードおよびアップロードするメソッドを示します。
    • [定期的なバックアップ方法]
      PeriodicActionLogic
      スクリプトを使用して、特定のファイルの定期的なダウンロードを有効化することができます。このスクリプトは、
      Period
      を 30 秒に設定し、
      Action
      [DownloadItem]
      に設定するように構成されています。「ダウンロードの例」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal