レポート フッターに情報を表示する
ページ数、ページ番号、および印刷時間のプロパティをレポート オブジェクトに挿入して、この情報を PDF に表示します。ラベルのテキスト プロパティを動的にリンクして、レポートのプロパティにアクセスします。 レポートのパネルセクションにラベルを追加して、プロパティにアクセスします。
前提条件
- レポート フッターに情報を表示するには
- [プロジェクトビュー]で、構成するフッターを含む[レポート#]オブジェクトを展開します。
- [パネルセクション#]を右クリックして を選択します。[ラベル#]が表示されます。
- [ラベル#]を選択します。
- [プロパティ]の[テキスト]で、を選択します。[ダイナミックリンクの追加]
- ダイナミックリンクエディターで、[レポート#]オブジェクトに移動して展開します。
- [フッター]で、[テキスト]プロパティに動的にリンクする変数を選択します。
- [ページ数]。レポートのページ数をフッターに表示します。
- [ページ番号]。フッターに現在のページ番号を表示します。
- [印刷時間]。フッターに、PDF が生成された時刻を表示します。
- [選択]を選択します。
フッター
ご質問やご意見