ダイアログボックスを開くためのボタンを構成する

ダイアログボックスを開くためのボタンを構成する

ランタイムにダイアログボックスを表示にするには、別のオブジェクトが特定のメソッドを呼び出さなければなりません。
前提条件
  1. ダイアログボックスを開くためのボタンを構成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    でボタン オブジェクトを選択します。
  3. [イベント]
    [MouseClick イベント]
    の横にある
    Add
    を選択し、
    [コマンド]
    [UI コマンド]
    [ダイアログウィンドウを開く]
    を選択します。
  4. [ダイアログ]
    引数と
    [ダイアログボックス (type)]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal