出力ペイン

[出力]
ペインには、メッセージ情報の列と、
[出力]
ペインでタスクを実行するためのボタンがあります。
ヒント: デフォルトで、
[出力]
ペインには、重大度が最小および最大のエラーと情報メッセージと共に表示されます。
[詳細モード]
を有効化して、
[出力]
ペインに情報を表示します。
列見出しの矢印を選択して、メッセージを昇順または降順で表示します。メッセージ列はフィルター処理をサポートします。
出力ペイン列
説明
メッセージ セキュリティー レベル
Error
最大重大度メッセージ
Warning
最小重大度メッセージ
Info
情報メッセージ
コード
メッセージ ID コード。このコードは、事前定義メッセージ専用です。
タイムスタンプ
メッセージがログに記録された時刻。
カテゴリー
メッセージを生成した FactoryTalk Optix プラットフォーム メッセージまたはモジュールのカテゴリ。
オブジェクト
メッセージによって参照される任意のエレメント。
メッセージ
メッセージの内容。
出力ペイン ボタン
項目
説明
Error
最大重大度のエラー メッセージを表示または非表示にします。
Warning
最小重大度のエラー メッセージを表示または非表示にします。
Info
情報メッセージを表示または非表示にします。
トラブルシューティングのために、第 1 レベルの詳細メッセージを表示または非表示にします。
トラブルシューティングのために、第 2 レベルの詳細メッセージを表示または非表示にします。
出力ログ フォルダーを開きます。詳細については、「システム ログ」を参照してください。
選択したディスプレイに関係なく、
[出力]
ペインからすべてのメッセージを削除します。メッセージはログ ファイルから削除されません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal