アラームグリッドを作成する
各アラームのステータスを行で表示する
[アラームグリッド]
を作成します。- [アラームグリッド]に含まれるオブジェクトをカスタマイズして、グリッドの外観を変更し、特定のアラーム情報を表示します。
- メイン ツールバーでを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で、[Widgets]を選択します。
- [コンポーネント]で、[アラームグリッド]を[UI]フォルダー内のフォルダーにドラッグします。[アラームグリッド# (type)]が表示されます。
- [テンプレートライブラリ]で、[閉じる]を選択します。
- (オプション) エディターで、アラームグリッドとアラームグリッドのボタンを選択し、グリッドとボタンの[プロパティ]と[イベント]をカスタマイズします。たとえば、グリッドの外観を変更するには、次のようにします。
- [行の色]。背景色の行を選択するか、を選択して、色の値を持つタグにバインドします。[ダイナミックリンクの追加]
- [行のテキストの色]、アラームグリッドのテキストの色を選択するか、色の値を使用してタグにバインドするを選択します。[ダイナミックリンクの追加]
- (オプション) ランタイムに追加のアラーム情報を表示するには、[AlarmsDataGrid]を選択し、列を追加します。
- [プロパティ]で、[列]の後に、を選択して、グリッドの右端に表示する列のタイプを選択します。
- [テキスト列]。スタティック テキストを含む列。
- [編集可能なテキスト列]。ランタイムに編集できるテキスト付きの列。
- [画像列]。グラフィックを表示する列。
- [プロパティ]で[列]を展開し、新しい列[データグリッド列#]までスクロールします。
- 列の[テキスト]で、を選択します。[ダイナミックリンクの追加]
- [ダイナミックリンク] ウィンドウで、に移動し、アラーム イベントのプロパティを選択します。アラーム タイプ別にプロパティを表示するには、で識別されるアラーム イベントを展開します。ヒント: デフォルトで、[アラームグリッド]には、有効およびアクティブなアラームがすべて表示されます。ランタイムに特定のアラームのみを表示するには、「アラームフィルタを作成する」を参照してください。
アラーム条件
アラームグリッド
行の色
テキストの色
ご質問やご意見