OPC UA メソッドを作成する

OPC UA メソッドを作成し、そのコードを外部コード エディターで編集します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. OPC UA メソッドを作成するには
  2. ペインで
    [NetLogic]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ランタイム NetLogic]
    を選択します。
  3. 作成した
    [ランタイムNetLogic]
    を右クリックし、
    [新規]
    [メソッド]
    を選択します。
    外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (オプション) C# でメソッドの名前を変更します。
メソッドのコードを開発します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal