温度計のリニアゲージを作成する

現在の温度を示す警戒ゾーンを持つリニアゲージを作成します。
  1. ゲージの作成と構成:
    1. [MainWindow (Type)]
      を右クリックし
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [リニアゲージ]
      を選択します。
    2. ゲージにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して、
      ThermometerGauge
      と入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [値]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [TemperatureAlarmVariable]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  2. 値ゲージ警戒ゾーンの設定:
    1. [プロパティ]
      [警戒ゾーン]
      の横にある
      Add
      を選択します。
    2. [警戒ゾーン1]
      で、
      [色]
      #f30000
      に設定します。
    3. [開始点]
      75
      に設定します。
    4. [終了点]
      100
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal